This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:ISO16750-2规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858917/lms3655-iso16750-2-spec

器件型号:LMS3655

尊敬的先生/女士

抱歉、我的客户正在寻找4.2V~40Vmax 输出5A、并且具有针对降压的 ISO16750规范。 我阅读了 LMS3655数据表、但未编写 ISO16750规格。 我想问这个是否有它? 如果没有、我可以推荐其他符合规格的 IC 吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    我们将进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    我认为 ISO16750-2是系统标准、而不是 IC 标准。 我们没有关于它的信息。