This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4120:LM4120表示法

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4120, REF3125, REF3425, LM4128, LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858585/lm4120-lm4120-notation

器件型号:LM4120
主题中讨论的其他器件: REF3025REF3125REF3425LM4128LM4132

您好!

在 LM4120器件中、有两个符号、例如、

- LM4120AIM5-2.5和

- LM4120IM5-2.5等

我知道 LM4120AIM5-2.5器件是一个等级、它验证了125度腹腔状况。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arin:

    LM4120是一款"I"级器件。 这意味着它是工业用的"I"、因此环境温度为-40C 至85C、如 ROC 中所示。

    Tj、Juction 温度最高可达125C、但我们不建议在高于85C 的环境温度下使用。

    在大多数情况下、当我们使用125C 器件时、我们意味着环境温度可高达125C。

    如果您需要一个性能与 LM4120相似的125C 环境温度器件、我会使用 REF3025。 如果您需要更高的性能、请查看 REF3125或 REF3425。

    如果您有任何疑问、请随时提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、但这些产品不适合我的应用、因为它们与 LM4120的引脚配置不同。

    您说85C 是建议的最高环境温度、因此我的第二个问题是:  

    -如果我使用具有高阻抗输出的 LM4120 (低功耗情况)、并且我保证其结温不超过125C、我可以使用吗

    该器件的环境温度高于85°C (例如90°C 或95°C)?

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arin:

    虽然可以将 Tj 保持在低电平、但我不建议在高于 ROC 推荐范围的环境温度下使用 LM4120。

    我们确实拥有可在高达125°C 的环境温度下工作的 P2P 替代产品、例如 LM4128、LM4132。 这些是否是可能的替代方案?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LM4128和 LM4132具有相同的封装、但它们没有相同的输入电源范围(小于 LM4120)。 因此、这些产品也被认为不合适。 谢谢你。

    此致。