This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:有效标记

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828416/lp5907-valid-marking

器件型号:LP5907

大家好、

我的客户申请了 LP5907A33YKMR 的样片、并收到了标记为 H5的芯片(下图)、但在我们的数据表中、它显示器件标识应为 N。您能不能建议您提供有关此信息吗? 它是否有效? 他还想知道如何检查引脚1、因为芯片上没有标记。

提前感谢。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好:

     我正在调查顶部标记问题。 对于 TI 器件、引脚1标记在 焊球 A1角上、如数据表中的 YKM 封装轮廓所示。   

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Min、

    感谢你的答复。 遗憾 的是、我向客户提出了此答案、但他仍然很难使用上图找到此答案。

    您能帮助我使用映像找到 PIN1吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好:

     请参阅图中的引脚1顶部标记。   您客户器件上显示的符号与 TI 的符号不匹配。

    此致、

    最小

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    对于某些封装、某些引脚1标记可能位于器件底部。 我建议您也在芯片背面询问客户。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    LP5907的顶端标记是1位标记(N)以及1个字符的生产日期代码标记。 您可以在几个位置查看此内容、包括数据表上的封装附录(在本例中为第21页)和器件标识查找工具(请参阅下面的链接)。

    查看图像中的符号、我无法识别 pin1标记类型。 让我们通过电子邮件联系、进一步解决客户提出的这些问题和顾虑。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp5907.pdf

    http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到相同的问题、无法确认 PIN A1/A2/B1/B2? 图片如下、请帮我们处理、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iaisan、

    针脚1标记(即针脚 A1)是所提供图像单元左下角的实心点。 这意味着 A1 =左下、A2 =右下、B1 =左上、B2 =右上