This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:仿真模型

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831848/bq77905-simulation-model

器件型号:BQ77905

您好!

 我能否在任何仿真平台(如 MATLAB、SPICE 等)中获取 BQ77905芯片的屏蔽仿真文件。 因为我不需要芯片的内部信息、所以我想仿真芯片来验证我的设计是否正常。  

此致、

基尔萨纳 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、  

    恐怕现在您提到的任何型号中都没有 BQ77905。 请随时向我们发送原理图以供审核。  

    此致、  

    桑迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    在下面随附的 BQ77905第25页的数据表中、提供了13节电池的设计。但我正在尝试15节电池。因此、我只需要 BQ77905芯片仿真。

    此致、

    Keerthana Re2e.ti.com/.../datasheetBQ7790508.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、  

    如果您想使用15节电池、可以使用提供的原理图并在底部器件中再添加2节电池。 这意味着堆栈中的每个器件都有5节电池。 有关如何连接5节电池的参考信息、请参见上方的器件。

    遗憾的是、我们没有该器件的任何仿真模型。