This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855469/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606

海利奥

我对 BQ25606有一些疑问:

1、REGN 引脚(引脚#22)可提供多大的电流?
2.当存在某些故障条件时,STAT 引脚闪烁。 请向我发送 STAT 闪烁的故障列表。
3.当器件以 OTG 模式运行时、PG 和 STAT 引脚的状态是什么?

此致
Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    REGN 用于内部电源。 请勿在 REGN 引脚处连接任何负载。

    2.请参阅 d/s 上的表4

    STAT 闪烁1Hz:充电暂停(输入过压、TS 故障、计时器故障或系统过压)升压模式暂停(由于 TS 故障)

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    谢谢你。 我在这里参考您的答案2和3:

    2.数据表上没有表4。 请将此稳定值附加在此处。

    3.升压模式下的 STAT 和 PG 状态:

    您是否意味着当升压模式暂停(由于 TS 故障)时、STAT 闪烁?

    在升压模式下、当没有故障时:PG 为"0"(电源正常)、STAT 为"1"(充电完成)、或者它们处于其他状态? 请向我发送他们在升压模式下的行为。

    此致

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我的问题是否有任何答案?

    此致、

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    如果升压模式 TS 出现故障、STAT 将以1Hz 的频率闪烁。

    STAT 和/PG 不用于指示升压模式中的状态。

    谢谢、

    宁。