This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:关于 BQ7694003DB 的电压精度

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834577/bq76940-about-the-voltage-accuracy-of-bq7694003db

器件型号:BQ76940

您好:

     我使用 BQ76940设计了 BMS。现在我发现:当我为 BMS 上电时、电池电压有时在同一个电池上是差动的、100mV 差动。我发现、I2C 读取的增益也是差动的。如果增益相同、电压也相同、那么您能告诉我如何操作 BQ76940的增益来自、增益是固定值?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ769X0的增益在出厂时已完成、并存储在 EEPROM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当您指示 增益和偏移量出厂时存储在 EEPROM 中、无法从读取更改为读取。  如果您获得不同的存储增益和偏移值、请检查 I2C 接口的可靠性。  确保在100kHz 时钟速率限制内运行、检查上拉电阻是否足以在电路板上提供良好的边沿。  

    ADC 在电池电压范围内不是线性的、并且可能会因电池而异。 增益和失调电压由与器件数据对应的线性拟合计算得出。  请参阅数据表图2 http://www.ti.com/document-viewer/BQ76930/datasheet/typical-characteristics-slusbk25062#slusbk25062 。  校正并不完美、每个电池单元的校正也不一样。  校正可以改善常规结果、但不能改善特定值。   您可能需要应用偏移来减少单个电路板上特定电压点的误差。 曲线上的跳转或不连续性对于零件是唯一的、并且无法更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。我会试着告诉你结果。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我已经检查了 AFE 的增益读数。我发现、对于具有相同 AFE 的相同 BMS、第一次增益为365。断电后再加电、增益变为380。因此、电压会随时间的推移而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您的建议非常有用。