您好:
我使用 BQ76940设计了 BMS。现在我发现:当我为 BMS 上电时、电池电压有时在同一个电池上是差动的、100mV 差动。我发现、I2C 读取的增益也是差动的。如果增益相同、电压也相同、那么您能告诉我如何操作 BQ76940的增益来自、增益是固定值?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
当您指示 增益和偏移量出厂时存储在 EEPROM 中、无法从读取更改为读取。 如果您获得不同的存储增益和偏移值、请检查 I2C 接口的可靠性。 确保在100kHz 时钟速率限制内运行、检查上拉电阻是否足以在电路板上提供良好的边沿。
ADC 在电池电压范围内不是线性的、并且可能会因电池而异。 增益和失调电压由与器件数据对应的线性拟合计算得出。 请参阅数据表图2 http://www.ti.com/document-viewer/BQ76930/datasheet/typical-characteristics-slusbk25062#slusbk25062 。 校正并不完美、每个电池单元的校正也不一样。 校正可以改善常规结果、但不能改善特定值。 您可能需要应用偏移来减少单个电路板上特定电压点的误差。 曲线上的跳转或不连续性对于零件是唯一的、并且无法更正。