This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:能否为 TPS61040-Q1使用 SMT 电感器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859269/tps61040-q1-can-we-use-smt-inductor-for-tps61040-q1

器件型号:TPS61040-Q1

各位专家、您好!

客户想知道我们是否可以为 TPS61040-Q1使用 SMT 电感器、因为它们的输出功率很小、如下所示。 他们在公共池中找到了10uH SMT 电感器、并恳请帮助检查我们是否可以在此应用中起诉 SMT 电感器? 非常感谢!!

输入电压:3.3V

输出电压12.33V

输出电流:10mA

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    是的。 SMT 电感器可用于 TPS61040-Q1。 请确保饱和电流足够。