This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:TPS40210设计解决方案需求

Guru**** 2543460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856356/tps40210-ht-tps40210-design-solution-need

器件型号:TPS40210-HT
主题中讨论的其他器件: PMP8621

尊敬的同事:

现在、我们的客户希望使用 TPS40210-HT 设计电源。

VIN=5-33V、Vout =1300V、Iout=0.5mA

和客户研究了 PMP8621、但该设计未 显示设计过程。

那么、我们能否提供 PMP8621设计流程或设计解决方案来满足客户需求?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rock、

    已就此与某人联系、以讨论 PMP8621。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果如何呢?

    我们能否提供客户要求的材料?

    谢谢!