This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:TPS54232

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857615/tps54232-tps54232

器件型号:TPS54232

您好!

我使用 TPS54232从 Vin = 24V 生成5V 和3.3V 电源。

当输入电压大于15V 时、我面临5V 输出电源问题。 当 I 增加 Vin > 15V 时、输出和输入网仅在0.7Ohm 电阻下变得短路、Vin 和 Vout 之间的差值仅为~2V。

在输入电压= 15V 之前、IC 将正确生成5V、奇怪的是、我从未在输出电压= 3.3V 时遇到过相同的问题。 我仅在输出电压= 5V 时面临此问题。

请尽早提出该决议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享原理图和布局吗? 让我们检查是否存在任何问题。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您没有原理图或布局、也许您已经解决了。 那么、将关闭该线程。 当您有更多请求时打开新线程。