This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:我们可以有"Vi:36~72Vdc Vo:24V/5A 隔离(&quot);参考设计?

Guru**** 2581435 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP40144, UCC28704, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834892/ucc28740-may-we-have-vi-36-72vdc-vo-24v-5a-isolation-reference-design

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28704UCC2897A

你(们)好,先生  

我们可以提供 "VI:36~72Vdc   Vo:24V/5A   隔离"参考设计吗?

哪个部件是最受欢迎的部件?

                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 UCC28740具有如此低的输入电压的参考设计、也不建议将其用于此类低电压。  UCC28740适用于输入电压通常为85-265VAC 的离线交流/直流电源。  它包含700V 启动 FET 等功能、对于36-72VDC 输入而言、该功能是超性能的。

    如果您有兴趣使用我们的谷底开关 DCM 反激式控制 器之一、请访问 www.ti.com/.../PMP40144、这是我们最接近的 UCC28704参考设计。  UCC28704是初级侧调节反激式转换器。

    对于您要设计的120W、我建议您考虑使用有源钳位正向拓扑。  在此功率级别、我们通常会看到使用有源钳位正向、因为它比反激式拓扑具有性能优势。  http://www.ti.com/tool/PMP8861 是我们的有源钳位控制器 UCC2897A 的示例参考设计。

    此致、

    Eric