This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:与 LP55231的比较

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834060/lp5569-comparison-with-lp55231

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件:LP55231

各位专家、您好!

您能帮我们提供 LP5569/LP55231的对比吗? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

        LP5569是 灌电流、LP55231是高侧电流源。 它们是不同类型的 LED 驱动器。 我建议您首先 参考数据表以了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回复!

    我是否可以知道哪个应用将选择 LP55231和 LP5569? 由于这两个器件都是9通道解决方案、我想知道它的区别。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

       由于 LED 可分为共阳极和共阴极、因此应根据应用中使用的 LED 类型选择器件。

       对于共阴极 LED、 可以提高效率、因为可以调节电压以适应 不同颜色的不同 LED 正向电压。 但是、共阳极 LED 的结构有助于提高热性能。