This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410-Q1:-此稳压器将100MHz 噪声传导回24V 输入线路。

Guru**** 2410780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855187/tps5410-q1---this-regulator-is-conducting-100mhz-noise-back-to-24v-input-line

器件型号:TPS5410-Q1

连接的此电路将100MHz 噪声传导回电源输入线路。 所附为电路和辐射 EMC 迹线。  e2e.ti.com/.../676750-Rev-C_5F00_Logic0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已组装 L2? 如果您移除 L2、100MHz 噪声的振幅会更高吗? 必须正确选择铁氧体磁珠以衰减 HF 噪声。

    此外、在器件的 VIN 引脚附近放置一个220n 至470n 的低值电容器应该有助于衰减噪声。

    最后、不一定要传导该噪声。 它可能是辐射的。 减小 SW 节点面积、包括电感器的物理尺寸将降低辐射噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、L2被组装并被添加以减少传导噪声回到电源线上。 我尝试过其他值、但似乎没有任何值会影响电力线上的这种高频噪声。 我明天将绕过它以查看效果。

    我还将在 Vin 引脚上尝试470nF。

    我需要查看 SW 节点是否/如何变小。

    我还在 D13上尝试了一个缓冲器、这似乎使它变得更糟。  R87上的150pF 电容无效、L2周围的各种电容无效。

    我确实添加了一个与自举电容 C54串联的10欧姆电阻器、这大有帮助、但会导致芯片过热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试减小 RBOOT 值以避免更高的开关损耗。

    请告诉我您的实验是如何进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 L2上跳过、噪声略有增加。

    我用一个10 μ H 电感器替代了 L2、没有任何变化。

    我在从 Vin 到 GND 的芯片引线上添加了一个旁路电容、没有变化。

    我添加了一个10uF II .1uF II .01uF 的电容器组 -没有变化

    我将0.01 μ F 与47欧姆串联、仅有微小的变化

    到目前为止没有任何工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的实验。

    到目前为止、只有一件事有助于减缓 HS FET 导通的上升时间、从而限制 SW 节点振铃。

    除了使用较低值的 rboot 电阻器来减缓导通速度以避免低效、您还可以尝试减小电感器的物理尺寸、以防它耦合回输入线。

    最后、确保将高频电容器放置在靠近 IC 的位置、以最大限度地减小高频环路电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了所有的建议,没有什么工作--我已经没有尝试。 当我选择此部件时、我认为这将是一个简单的解决方案。

    TI 是否提供采用相同8SOIC 封装和引脚排列的任何其他器件? 是否有其他汽车级器件采用小型8SOIC 封装、不会出现这些噪声问题?

    重新设计和重新测试电路板确实会导致很大的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉出现问题。 EMI 可能具有挑战性。

    HotRod 封装器件可实现简单的设计、而无需担心 EMI。

    请访问 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr33620-q1.pdf