This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:如何将 TPS40090用于45A 电流源?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834910/tps40090-how-to-use-tps40090-for-45a-current-source

器件型号:TPS40090

客户具有以下应用:

12V 输入、<= 3V 输出、45A 恒定 输出电流。

您能否帮助建议如何将 TPS40090与外部电流环路配合使用来解决这一问题? TPS40090是 一款4通道多相控制器、但我认为两相足以满足此电流需求、您是否有其他更好的建议器件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    您可以使用外部电流环路来控制 TPS40090 COMP 引脚、从而生成所需的 PWM 占空比。  

    在这种情况下、TPS40090内部误差放大器被旁路掉。  

    很抱歉、我没有详细的原理图可供分享。

    谢谢