This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5005:将 LM5005设计为反相降压/升压时出现问题

Guru**** 2590100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857674/webench-tools-lm5005-problems-designing-lm5005-as-inverting-buck-boost

器件型号:LM5005

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户和我 在 Webench 中遇到了 LM5005问题。

Webench 在24-32V 输入电压、1A 输出电流和-12V 输出电压条件下似乎不起作用。

器件是否无法执行此操作?

我面临的是、当我单击仿真时、Webench 根本不能在这种情况下工作。

我的客户也可以打开 Webench、但不能选择输出电容器并对设计进行微调。

有人可以帮助我们吗? 与 Webench 和器件配合使用?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Marion、

    该器件可以支持此功能、但 Webench 不支持此应用的仿真。 您可以参考 Webench 原理图、您的电路板应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢你的答复。 是否有另一种方法来仿真此器件?

    客户需要帮助将输出电容器调整为33uH、并希望了解器件的行为方式。

    你可以帮帮我吗?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您是否介意检查以下主题的两种设计:

    设计29:如果我们将输出电容设置为33uH、会发生什么情况

    设计23:如果电感器可能与87uH 不同。

    e2e.ti.com/.../WBDesign29_5F00_LM5005_5F00_P12V_5F00_33uH_5F00_5x10uF.pdf

    e2e.ti.com/.../WBDesign23_5F00_LM5005_5F00_N12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您是否介意检查以下主题的两种设计:

    设计29:如果我们将输出电容设置为33uH、会发生什么情况

    设计23:如果电感器可能与87uH 不同。

    e2e.ti.com/.../0434.WBDesign29_5F00_LM5005_5F00_P12V_5F00_33uH_5F00_5x10uF.pdf

    e2e.ti.com/.../0243.WBDesign23_5F00_LM5005_5F00_N12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    webench 可以仿真降压配置、如 设计29。 我认为增大输出电容是可以的。 您可以使用 Webench 对其进行仿真。

    对于负降压升压配置、webench 无法更改电感。 如果您想对其进行仿真、可以使用 Spice 或 TINA。

    您可以将 Webench 模型导出到 TINA 以获取 IC 模型。 然后、您可以将其配置为降压/升压。

    https://www.ti.com/lit/mo/slvmay6a/slvmay6a.pdf

    您可以在此处找到 SPICE 模型:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    感谢您的回答。

    我将检查客户是否可以通过这种方式对其进行仿真。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    由于我们已经使用 Webench 进行了大量尝试、因此客户不愿意尝试另一个仿真工具。

    您能否帮助我们找到满足其迫切需求的合适无源器件值?

    我也会给你写私人的。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将通过电子邮件回复您