This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302EVM-716:电压纹波输出过大

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308EVM-876, TPS54308, TPS54302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834518/tps54302evm-716-voltage-ripple-output-is-too-big

器件型号:TPS54302EVM-716
主题中讨论的其他器件:TPS54308EVM-876TPS54308TPS54302

尊敬的 TI 团队

在 PCBA 上、我们使用 TPS54308降压转换器来实现5V 电源。 PCBA 和  降压转换器本身由24V 电源供电。 我们预计电压 纹波大约为20mVpp。 但在我们的 PCBA 上、我们的电压纹波大约为100mVpp。 我们决定订购2个评估板。 TPS54308EVM-876用于3.3V、TPS54302EVM716用于5V。 我们使用24V 为这两个器件供电、并在它们上放置一个电阻器以拉取300mA 电流。 TPS54308EVM-876 3.3V 输出的结果与数据表中的图片7类似。 但在 TPS54302EVM716上、我们的电压 纹波大约为100mVpp。 在我们测量电压时、我们不断检查电流、并在测量之前重新校准示波器。 我们没有更改 评估板上的任何内容、也没有在交流模式下进行测量。 是我在数据表中缺少信息、还是 mV/div 存在问题。 比例是多少? 信号看起来完全相同、但电压要大得多。

感谢您的回答、祝您度过愉快的一周

Ramon 惰轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    TPS54308在轻负载条件下以强制 CCM 模式工作、输出纹波很小、但效率很低。

    TPS54302在轻负载下以 Eco-mode 工作、通过降低开关频率实现高效率、因此输出纹波很大。

    在 Eco-mode 模式下、输出纹波与输出电流相关、开关频率随着输出电流的增加而增加、输出纹波将更低。

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    感谢您的快速回答。 正如我说过的、我们的 PCBA 上有 TPS54308。 如果我正确理解所有内容、我必须使用的降压转换器是 TPS54308、因为我们仅在最大电流下拉300mA 但在文本下方的图片中、您可以看到 PCBA 的电压纹波。 您能告诉我我们有什么问题吗? 这里也有一个远程信息处理系统。

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    原理图没有问题、可以共享布局吗? 让我们来回顾一下。

    最好测试波形(IL、SW、Vout)。

    输出电容器的器件型号是多少?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    在查看布局之前、我想知道 TPS54302-EVM716上的结果与您的数据表上的结果不同的原因。 我们 也在 TPS54308EVM-876上进行了测量、并从数据表中获得了结果。 但在具有相同电压、相同电流的 TPS54302-EVM716上。 我们得到的电压纹波是数据表结果的两倍。

    VCC 为24V。

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    您什么都没有改变、但输出裂土器大约为100mV、对吧?

    您设置的输出电流是多少? 是100mA 吗? 您能否分享该波形?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我只有300mA 的波形、但我的意思是它介于3A 的结果和接近100mA 之间。 这两个数据表结果都较小。

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    它大约为60mV。 波形上有一些噪声、这是由测量引起的、您可以将 示波器的带宽设置为20MHz。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这是在电流为300mA 时20MHz 时的结果。  

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    数据表的波形没有太大差异、它是正常波形。

    肖恩