主题中讨论的其他器件:TPS54308EVM-876、 TPS54308、 TPS54302
尊敬的 TI 团队
在 PCBA 上、我们使用 TPS54308降压转换器来实现5V 电源。 PCBA 和 降压转换器本身由24V 电源供电。 我们预计电压 纹波大约为20mVpp。 但在我们的 PCBA 上、我们的电压纹波大约为100mVpp。 我们决定订购2个评估板。 TPS54308EVM-876用于3.3V、TPS54302EVM716用于5V。 我们使用24V 为这两个器件供电、并在它们上放置一个电阻器以拉取300mA 电流。 TPS54308EVM-876 3.3V 输出的结果与数据表中的图片7类似。 但在 TPS54302EVM716上、我们的电压 纹波大约为100mVpp。 在我们测量电压时、我们不断检查电流、并在测量之前重新校准示波器。 我们没有更改 评估板上的任何内容、也没有在交流模式下进行测量。 是我在数据表中缺少信息、还是 mV/div 存在问题。 比例是多少? 信号看起来完全相同、但电压要大得多。
感谢您的回答、祝您度过愉快的一周
Ramon 惰轮