This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:更改 EOS 表负载电流

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856209/bq35100-change-eos-gauge-load-current

器件型号:BQ35100

如何以编程方式更改 EOS 监测计负载电流? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Le

    监测计依靠 您的实际负载电流来计算 EOS。 监测计不会控制您的负载电流。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。

    在 SLUSCM6D 的"7.3.1.4电流"中、可以说"为了提高精度、减去了在 EOS 负载电流表中编程的值"。 此处提到的"EOS 监测负载电流"的物理地址是什么? 谢谢。

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。

    在 SLUSCM6D 的"7.3.1.4电流"中、可以说"为了提高精度、减去了在 EOS 负载电流表中编程的值"。 此处提到的"EOS 监测负载电流"的物理地址是什么? 谢谢。

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Le

    EOS 监测负载电流是一个私有参数、这意味着它不应被修改。 默认值为7、单位为0.01mA。

    物理地址为 0x426f。 数据长度为1、行号为19、行偏移为15

    谢谢

    Onyx