This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:对于3.6V 输出电压、为 tps62840

Guru**** 2532610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833093/tps62840-tps62840-for-3-6vout

器件型号:TPS62840

您好、先生、

我是否知道当输入电压为6V 时,输出电压为62840 Vout 3.6V?

还有什么 是 tps62842 RTM 计划? 引脚对引脚 tps62840,RIGHT ?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    当输入电压为6V 时、TPS62840未指定达到3.6V 的输出电压。

    TPS62842是为特定应用定义的、与 TPS62840不具有引脚对引脚兼容性。 我们将很快与您联系、以了解有关您的一些具体应用的更多信息。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    由于讨论正在通过私人邮件进行、以支持您的查询、因此我将关闭此主题。

    非常感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian