This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:Vin=16V、Vout=12V、IO=0.8A 条件下的电感器值是多少?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834356/tps54308-what-is-the-iinductor-value-for-vin-16v-vout-12v-io-0-8a-condition

器件型号:TPS54308

 大家好、

 我的一位客户将为他们的下一个产品评估 TPS54308。

 其条件如下。

 Vin=16V +/- 10%、Vo=12V、Io=0.8A、

 L 值公式在器件数据表的第16页描述为公式(8)

 TPS54308数据表

 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54308.pdf

 我可以理解该公式。  电感器纹波电流 应为= IO ( 最大输出电流的平均值) * K 系数。

此外、我认为从一般情况开始、K 系数将使用0.3。

 L 值根据客户条件公式计算得出、 Vin (Max)=17.6V、Vo=12V、Io=0.8A、K=0.3、 Fsw=350kHz 为45.5uH。

 但 WEBENCH 计算出的 L 值随附在13uH。

 我有以下几个问题。 可以给我回复吗?

 问题1. 哪种 计算的 L 值更好? 13uH 还是45uH?

 问题2. 如果 WEBENCH 计算出13uH、在 WEBENCH 中计算 L 值时会考虑什么参数? 因此、ILP-p 约为1A、K 系数几乎为1。

 问题3. 对于 TPS54308、相位补偿在内部是固定的。 L 值范围是否 受 固定补偿的限制?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign_2800_tps54308_5F00_Vin16V_5F00_Vo12V_5F00_Io0p8A_2900_.pdf

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    对于等式(8)、Iout 应为转换器的最大输出电流、为3A、而不是客户应用的实际输出电流。 因此、13uH 应该是可以的。

    肖恩   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shawn、

     非常感谢您的快速回复。

     我可以再次要求您 确认吗?

     shoud 3A 始终用于  等式8中的 IOUT、而不是  客户应用的最大负载电流?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shawn、

     谢谢!

     Kazuya。