This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ34Z950:电池周期计数不会增加1、而是设置为65303或、垃圾值和最大误差也增加132%

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856030/ccs-bq34z950-battery-cycle-count-not-increase-by-1-it-set-to-65303-or-and-garbage-value-and-max-error-also-132

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件:BQ2040

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我正在使用 BQ2040电池组。我已经将它与我们之前的项目一起使用了、现在在我的新项目中、有一个问题出现了、当我在该时刻充满电时读取"电池周期计数"时、它会损坏。 在 while loop 中连续读取时、其中其他参数已正确检索。 但我的电池周期计数显示的是垃圾值、我在充电时测试了我们的机器、同时计数从0变为垃圾值、在放电电池周期计数时、在本例中、电池周期计数为65303、 我们希望在充电和放电电池周期计数之后、电池的正常情况应增加一个、因此、请告诉我们我们我们应该采取什么预防措施、以便我们不会面临同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,EMS

    请勿每秒从监测计中读取一次以上的数据。 电池参数变化不会太快、因此每秒读取一次以上。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢您的回复、实际上在我们的现有产品中、我们在这种情况下使用电池、产品1工作正常、但产品2包含电池周期计数问题。

    从监测计时间读取的产品1数据为335msec、在这种情况下、产品1的流耗为200mA、周期计数正确增加1。 但是、在产品2中、从电量监测计时间读取的数据为1.05秒、产品2的流耗为305mA、但电池周期计数仍在上升、显示最大值、如65303、  因此、请告诉我们我们应该采取哪些预防措施和更改、以便我们不会面临同样的问题。

    此致
    Shalini Patil
    (研发 工程师)
     
    Electronica Mechatronic Systems (印度) Pvt Ltd
    电子合作社地产37及44室
    Pune-Satara road、Pune-411009、Maharashtra
    印度
    T -+91 20 24224440
    F -+91 20 24221881
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我们读取的数据不小于1秒、命令延迟为400 us、我们 看到 SMBus 数据和时钟线信号没有数据重叠、但我们仍然面临电池周期计数和最大误差垃圾值问题、 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PEC 应确保数据的完整性。 您的主机为何不支持 PEC? 您能否用蓝色电线连接通信线路、以便您  使用 EV2300 或 ev2400连接到 bqevsw 、以便我们了解我们的工具是否能够正确读取这些参数?

    谢谢

    Onyx