This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 电子保险丝来替代 NIS5020

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834596/ti-efuse-to-replace-nis5020

主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS25982

您好、sirs、  

请您提供 TI 解决方案来替代 NIS5020吗?

+12V 电子保险丝

非常感谢!

此致、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sean Liao、

    您能否告诉我们客户应用中的最大负载电流是多少?

    如果负载电流小于4A、客户可以考虑使用 TPS2595。 如果负载电流大于4A、 客户可以考虑使用 TPS25982。