This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:测试连接到 TS2的 LED 是否亮起?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857041/bq40z60-testing-led-connected-to-ts2-turns-on

器件型号:BQ40Z60

大家好、团队、

打开由 TS 引脚驱动的 MOSFET 以打开 LED 的最佳方式是什么? 我的客户需要在生产中对此进行测试、并且必须为电池充电、这需要很长时间、因为他们只有一个 LED 在充电时亮起、并在电池充电完成时熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Juio

    ESHUTBUT 引脚可用于测试 LED。 PS 有关更多详细信息、请参阅 TRM

    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    感谢你的帮助。 因此、根据 TRM、我将要做的是将 ESHUTBUT 设置为0、而不是将引脚15拉至高电平、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的