This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302空载时哪个输出电压上升的问题现象?

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302EVM-716, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833521/tps54302-tps54302-question-phenomenon-in-which-output-voltage-rises-at-no-load

器件型号:TPS54302

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS54302EVM-716。


(情况)
我已经使用 TPS54302评估板确认了其运行情况。


如果没有任何元件连接到负载、则输出电压会逐渐上升。

当一个电子负载被连接至空载时、上述现象不会发生并且输出电压稳定。


(问题)
问题1.
输出电压逐渐增加的原因是什么?

问题2.
在未连接时、应在电路中纠正什么以稳定地输出输出电压?


我附加了原理图和波形。
可以检查一下吗?

e2e.ti.com/.../TPS54302_5F00_Question_5F00_190827.pdf

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    R2和 R3太大、您可以设置 R3=10kohm、然后计算 R2。

    请分享布局、让我们来回顾一下。

    肖恩

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn Nie:

    非常感谢您的回复。

    我已经使用 TPS54302EVM-716评估板确认了该器件的运行情况和现象。

    布局为 TPS54302EVM-716。


    您能回答有关问题吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    转换器可以在无负载的情况下正常工作、无需连接任何器件即可使其稳定。

    正如我提到过的、R2和 R3太大、FB 很容易与噪声耦合。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn Nie:

    非常感谢您的回复。

    我请求客户检查 R2和 R3的降低电阻值。
    (R2:110kΩ⇒9.3kΩ、Ω R3:118.2kΩ⇒10kΩ)Ω

    这种现象是否会导致噪声?

    最恰当的考虑。

    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    现在情况如何? 问题是否已解决?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn Nie:

    我的客户现在正在检查。
    我将对情况进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。