This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:如何在较低电压下实现效率

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834399/tlv61048-how-to-assume-efficiency-at-lower-voltage

器件型号:TLV61048

尊敬的谁可能对此问题感兴趣。

正如我在标题中提到的、数据表中只有12V 输出的效率图。

(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv61048.pdf)

是否有任何方法可以假设在5V 时效率? 请让我决定是否可以使用此器件。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问您的应用的输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注 Zack、

    输入电压范围:3.0~4.2V (锂离子电池的电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是输入电压= 3.3V、输出电压= 5V 条件下的效率曲线: