This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何设置 BatLow 电压设置阈值?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855969/bq35100-how-to-set-batlow-voltage-set-threshold

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我在我们的产品中使用的是 BQ35100。 我无法配置 BatLow Voltage Set Threshold 值。 我在 http://www.ti.com/lit/ug/sluubh1c/sluubh1c.pdf 中找不到命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sridhar

    它是通过进入数据闪存并修改参数来配置的。 您可以通过 bqstudio 来实现、bqstudio 是配置监测计和获取黄金文件的推荐方法。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    谢谢。 我找到了一种方法。

    是否有2.65v 以外的任何其他电压来启用我们可以配置的监测计使能引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sridhar

    我不明白您所说的"任何高于2.65V 的电压"是什么意思。 您为什么认为2.65V 是特殊的?

    您应该能够在更高的电压下启用监测计使能引脚

    谢谢

    Onyx