This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225:输出 OVP 和 UVP

Guru**** 2618875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834611/tps51225-output-ovp-and-uvp

器件型号:TPS51225

您好!

PG TPS51225数据表的15介绍了 TPS51225在 OV 和 UV 条件下的行为。  我的问题涉及以下陈述:

'当 VFBx 达到0V 时、驱动器输出被锁存为 DRVH 关闭、DRVL 打开。'

'当 VFBx 电压保持低于 UVP 跳闸阈值250us 或更长时间时、欠压保护(UVP)锁存器会被置位。  在此故障条件下、控制器将 DRVH 锁存为低电平、将 DRVL 锁存为低电平并对输出放电。"

对于 OV 和 UV、数据表使用术语"LATCH"。  因此、当发生 OV 或 UV 条件且器件锁存时、是否需要对器件进行下电上电以使其释放闩锁?  数据表未提及当您不再处于 OV 或 UV 条件时会发生什么情况。

此外、还有几个其他问题:

如第9页所示、NOC 和 ZC 比较器的用途是什么?  NOC 和 ZC 代表什么?  我们能否提供有关 OC、NOC 和 ZC 电阻分压器值的任何见解?

提前感谢您的支持。

此致、
Brian Gosselin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gosselin、您好!

    是的、您的理解是正确的、因为该器件的 UV/OV 保护是闭锁的、因此当发生保护时、释放闩锁以重新启动的操作是切换启用或打开/关闭 Vin。

    ZC 用于检测电感器电流以确定何时进入 DCM、当电感器电流变为零时、低侧将关断、低侧 MOS 的体二极管将继续提供电流。

    至于 NOC (负 OC),这意味着在某些情况下,电感器电流会反向返回到低侧 MOSFET,例如低侧放电使能....

    当反向电流变得足够大时、将触发 NOC、通常小于或与 OC 相同。  51225与 oc 相同。

    裕昌