This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201的负载瞬态响应

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834407/load-transient-response-of-tps561201

主题中讨论的其他器件:TPS561201

我们有关于 TPS561201的问题。

请向我们展示以下条件下的负载瞬态响应波形。

VIN=12V

VOUT=3.3V

电流:0.1A→1.0A

如果输出电压为3.3V、我们可以允许输入电压(12V)的变化。

例如、输入电压为5V、15V 等。

您能显示数据吗?

此致、

西泽高郎