This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:Vref 未启动

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834701/ucc28780-vref-not-starting-up

器件型号:UCC28780

我要提出的电路是根据带 GaN 器件的45W EVM 参考套件设计的。 我通过首先向 Vcc 施加15V 电压来启动它、但在任何条件下都不会看到5V Vref。 输入电流为0.2ma。 RUN_EN 变为3V、SWS 变为15V、HVG 变为0V ...由于 CKT 是为400V 的输入电压设计的、我想首先看到一些基本 控制信号输出。 这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    此控制器要求 VCC 在启用 REF 并尝试切换之前首先上升至17.5V。  数据表中对此进行了说明。
    为该电路"缓慢"加电的首选方法是向交流输入施加低电压源、并不断增大电压、直到 看到一些 PMWL 脉冲。   

    我们提供了启动调试指南: http://www.ti.com/lit/an/slua982/slua982.pdf 、可帮助您运行系统。  它提供了一个分步过程、确保您了解当输入电压增加时应该发生的情况。  当控制器对其周围的条件进行采样并确定下一步要执行的操作时、您将遇到许多不同的模式。

    此致、
    Ulrich

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我已经研究过、发现了几个没有发生脉冲的原因。 我现在  得到一个 输入电压大于25V 的脉冲,但是,由于有源钳位电路不工作,我必须将输入电压限制为50V,因为初级电感振铃(296uH )将破坏 Q2 600V 自举 FET。 应用手册中计算出的 VBI 为41.5V Vin...在复制所连接的电路时、我确保使用与28780EVM -002表格中相同的参考代号。 在我的工作表中,我还向 Q4的栅极添加了 RUN_EN (我省略了它),因此 H 桥芯片现在获得了正确的电源。 示波器屏幕截图显示 PWM_L (黄色) 和 CS (绿色)、脉冲宽度仅为600ns、而 slua982文档中指示的2us 除外、但在 CS = 280mv 时、脉冲停止。  假设我必须在 PWM_H 将有效前获得4个连续脉冲 磁性 元件缠绕在 RM6磁芯、39T PRI、3匝 NA AUX 和 NS 次级线圈上。 希望电路的.pdf 能通过、因为位图的分辨率太低、无法看到...

    提前感谢 您访问 ideas.e2e.ti.com/.../ZVS-Active-Clamp.pdf