This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ25892的广播模式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856539/bq28z610-broadcast-mode-to-a-bq25892

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!  

(BQ25892)充电器 和电量监测计(BQ28Z610)是否兼容? 在监测 计 BQ28Z610 通过 I2C 广播所需的电流和电压目标值期间, BQ25892 能否接收这些值以驱动 VBAT (电池组电压)?

我在这方面遇到了问题、I2C 命令的示例代码是否用于设置广播模式、或者 BQstudio 的某个部分可以解决此问题?
如果 BQstudio 是您的最佳选择、是否在创建"Golden Image"期间导出这些命令?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nich

    您可能需要 将芯片上的固件更新为 TI.com 上 prodcut 文件夹中的固件版本。 TRM 表示、在 TI.com 上提供的版本上不提供广播、而是在该版本上提供广播

    https://www.ti.com/lit/ug/sluua65c/sluua65c.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我相信你是指第20版。 我们在 BQstudio 中使用此版本、并已将其用于为 BQ28Z610生成黄金映像。 这是否足以更新器件本身上的固件、或者我们是否需要执行另一个过程来更新 IC?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    足以更新固件。 黄金文件必须是 bqfs 或 srec。 由于您需要将芯片从一个固件版本更新为另一个固件版本、因此在这种情况下、dffs 将不起作用。

    谢谢

    Onyx