This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70-V160:bqevsw 中未列出 GPC-报告中的化学 ID

Guru**** 2522620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856072/bq20z70-v160-the-chemid-in-the-gpc-report-is-not-list-in-bqevsw

器件型号:BQ20Z70-V160
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

你(们)好

我 记录该文件并发送 到 gpc,、但 bqevsw 中没有列出 GPC-report 中的 chemID。 接下来需要做什么?

是否需要使用化学 ID?   

由于我的电池是 Licoo2、18650、我是否可以使用默认值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用另一个 ID,该 ID 被列为近似匹配并存在于数据库中。

    此外、您是否使用最新的更新程序更新了 bqEVSW、以确保所有 ID 都存在?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx,

    感谢你的帮助。

    另一个问题:

    在我第二次放电后、更新状态没有从05更改为06、然后我开始了另一个学习周期、充电至满、然后休息2小时后、我发现更新状态更改为06。 这是正常的吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有时会发生这种情况、我认为这更多是与您的周期相关的软件工具问题。 您能否验证您的 Qmax 和 Ra 值是否已更改? 如果他们这样做、那么是的、我们的学习是成功的。

    谢谢

    Onyx