This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:需要外部栅极引脚钳位来实现具有反向电压保护的高栅极电容

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, CSD18514Q5A, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832714/tps2491-necessity-of-external-gate-pin-clamp-for-high-gate-capacitance-with-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5ALM5069

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑基于反向电压保护电路的 TPS2491 (SNVA683)。

VIN=12V 和24V

它使用两个背靠背 FET (Q1和 Q2)。

另一方面、数据表中的 P.18、8.1.2.5高栅极电容应用、  

如果 FET 的总栅极电容超过4000pF、建议使用外部栅极钳位二极管。  

我想使用 CSD18514Q5A、Ciss 为2060pF (典型值)和2680pF (最大值)。

它使用两个、总栅极电容为4120pF、需要外部栅极钳位二极管。

在这种情况下、您能不能建议使用哪种类型的外部电路和常量。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    根据 SNVA683文档、我强烈建议在该配置中使用 LM5069、因为它是经过验证的设计、并且被客户使用。 如果您有任何选择 TPS2491器件的具体原因、请告诉我。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我确认了 E2E 帖子、然后

    请看下面。

    --

    在此帖子中、

    是的、TPS2491应在 SNVA683应用中代替 LM5069工作。

    --

    我认为 TPS2491和 LM5069具有相同的功能。

    客户进行了反向电压测试、没有问题。

    那么、您能否在数据表 P.18 8.1.2.5高栅极电容应用中提供有关外部栅极钳位电路的建议?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    请在 Q1的栅源极之间使用齐纳二极管作为外部栅极钳位电路、如下所示。 建议的器件型号 为 BZT52C15

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已将您的答案发送给客户、他还有一个问题。

    请给出建议。

    --

    在我的应用电路中、有一个用于软启动(1k Ω 和22nF)的 RC 新分压电路。

    FET 的总 Ciss 为4120pF (典型值)和5360pF (最大值)、是否没有齐纳二极管?

    根据数据表、当总 Ciss 高达3000pF 时、不需要齐纳二极管。

    但我不想使用齐纳二极管。

    如果答案是否定的、您能告诉我允许的最大 Ciss。

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    对于 Ciss > 3000pF、我建议使用上述外部齐纳二极管

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我知道 Ciss>3000pF、需要使用外部二极管。

    如果客户有其他问题、我会再次询问您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 ,新一