This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:咨询第二源 NTC 是否适用于 BQ40Z60

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855927/ccs-bq40z60-consultant-whether-second-source-ntc-is-suitable-for-bq40z60

器件型号:BQ40Z60

工具/软件:Code Composer Studio

您好电池:

我计划为 BQ40Z60添加第二个源 NTC。 您能否帮助分析新源是否适用于 BQ40Z60?

我已随附他们的数据表。

公司类型

SUB_TYPE

SUB_PART_NO

USE_LOCATION

UNIT_USAGE

PART_DESPEC

制造商_ SHNM

PART_FAC_NO

封装

电路

电阻
℃μ A

b 25/85

容差
电阻℃Ω

容差
B 值

温度
范围

热敏电阻
NTC

电流源

Q90075-8821IT

RT1

1

热敏电阻 DIP NTC 120mW 10K-1% 3435K 2% D2*L4

思考

DHT0A103F34D2SY

DIP,2*4mm

电池组温度传感器

10kΩ μ A

3435.

±1%

±2%

-40 ~+200

替代来源

新器件

热敏电阻 DIP NTC 120mW 10K-1% 3435K 2% D2*L4

JOYIN

JDR103F344F

DIP,2*4mm

10kΩ μ A

3435.

±1%

±1%

-40 ~+250

顺便说一下、TI 是否具有与 BQ40Z60引脚兼容的 BQ、BQ40Z60的 FW 可用于此引脚兼容的 BQ IC?

提前感谢!

e2e.ti.com/.../RT1_2D00_JDR103F344F.PDFe2e.ti.com/.../RT1_2D00_DHT0A103F34D2SY.PDF

此致!

王艾玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emma

    任何10K NTC 热敏电阻都可以工作、但您需要使用随附的工作表调整监测计中的热系数。

    e2e.ti.com/.../8867.bq40z50-family-Thermistor-Coef-Calculator.xlsx

    bq40z60没有引脚兼容的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我的困难是我没有机会更改 FW 中的热系数、因此没有机会更改 FW。 我只是想找到我当前 NTC 的第二个来源。 我的电流热系数如下所示、您能告诉我当我使用此热系数和 NTC 'DHT0A103F34D2SY'和'JDR103F344F'时、温度误差线是多少? 我创建了一个 Excel、其中列出了它们的 R/T 表。

    校准

    电池温度模型

    系数 A1

    -11130

    校准

    电池温度模型

    系数 A2

    19142.

    校准

    电池温度模型

    系数 A3

    -19262

    校准

    电池温度模型

    系数 A4

    28203.

    校准

    电池温度模型

    系数 A5

    892.

    校准

    电池温度模型

    系数 B1

    328.

    校准

    电池温度模型

    系数 B2

    -605

    校准

    电池温度模型

    系数 B3

    -2443

    校准

    电池温度模型

    系数 b4.

    4696

    校准

    电池温度模型

    rc0

    11703

    校准

    电池温度模型

    ADC0

    11703

    校准

    电池温度模型

    RPAD

    0

    校准

    电池温度模型

    RINT

    0

    2、这是否低于热系数默认值? 什么是默认 NTC?

    校准

    电池温度模型

    系数 A1

    -11130

    校准

    电池温度模型

    系数 A2

    19142.

    校准

    电池温度模型

    系数 A3

    -19262

    校准

    电池温度模型

    系数 A4

    28203.

    校准

    电池温度模型

    系数 A5

    892.

    校准

    电池温度模型

    系数 B1

    328.

    校准

    电池温度模型

    系数 B2

    -605

    校准

    电池温度模型

    系数 B3

    -2443

    校准

    电池温度模型

    系数 b4.

    4696

    校准

    电池温度模型

    rc0

    11703

    校准

    电池温度模型

    ADC0

    11703

    校准

    电池温度模型

    RPAD

    0

    校准

    电池温度模型

    RINT

    0

     

    3、如果我更改为第二个来源、是否需要更新以下参数?

    rc0

    ADC0

    RPAD

    RINT

     

    4、如何在图表上获得温度误差曲线(蓝线)? 获得"阻尼误差线"和"温度误差线"的计算是什么?

    5、海图3和4上的细蓝线是什么? 计算方法是什么?

    6,关于“电量监测计温度容差(未校准)”,未校准的含义是什么? 这不是通过比较其他软件中的热偶读数与 FG 中的温度读数来进行温度校准、我的理解是对的吗?

    7、如果二次源 NTC 的热系数结果与当前 NTC 的热系数结果相同、这是否意味着我可以将其作为二次源?

     e2e.ti.com/.../R_5F00_T-tables-for-two-sources.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此操作、因为我们在同一问题上打开了多个线程。

    谢谢

    Onyx