请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61232 为了“提供高达1.5A 的持续电流”,Lipo 电池的电流输送要求是什么? 我似乎在任何地方都找不到这种文件。
我指的是 Lipo…连续和突发传输额定值(或最大放电电流能力)的 C 值。
示例…使用具有标准0.2C 放电功能的2200mAh 3.7V Lipo 时、该器件如何在5V 时"提供高达1.5A 的连续电流"? 还是不是?
有时很难找到 C 额定值(以及突发 V 额定值)。
我使用的是5000mAH 3.7V Lipo,标准0.2C 放电。 我知道我的5V 项目使用250mA 连续电流、但突发要求高达600mA。 使用品牌5V 升压转换器、我仍然从我的器件获得一个欠功率信号。
基于此 TI 芯片的器件是否会缓冲不常见的600mA 电流拉取、而不会出现欠功率情况?
我唯一的另一个机会是尝试更高的 C 级电池–但我找不到具有我所需特性的电池。
或者、还有其他 TI 解决方案吗?