This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:TIDA-01546关于校准 bq35100

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01546, BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855032/bq35100-tida-01546-about-calibrate-bq35100

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:TIDA-01546、BQSTUDIO

关于 TI Designs:TIDA-01546电池供电型智能流量计的电池和系统运行状况监控参考设计

http://www.ti.com/lit/ug/tidudo5a/tidudo5a.pdf

我有一些问题需要 咨询。

第13页

3.2.1.1校准 bq35100的步骤

SYS_GND 是 PACK–?  

根据 TIDA-01546原理图和方框图、我认为是这样的。  

、μ A

2.3.2.1.1.2硬件连接

2.将电池连接到 J3端子块(BAT+、BAT–)。

3.将负载连接到 J3端子块(BAT+、SYS_GND)。

3.2.1.1.3.2 电流校准

6.验证电流是否报告为0mA。

7.将1A 负载从 BAT+连接到 PACK-

电路板失调电压/CC 失调电压校准需要 验证电流是否报告为0mA。 0mA 意味着负载0mA?  

将负载连接到 J3端子块(BAT+、SYS_GND)  

—如果我连接0mA 负载,则表示 电流报告为0mA?

请     ?J3如何连接、以在 TIDA-01546 μ s 内完成电路板失调电压/CC 失调电压校准

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,张涛

    J3上不应连接负载。 只需将电池连接到 BAT+和 BAT_、然后单击 bqStudio 校准选项卡下的校准 cc 偏移和电路板偏移功能。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Onyx、

     TI Designs:TIDA-01546测试 过的锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)电池 EOS 模式吗?

    是否有经过测试的数据可以共享我?

    我想`s TI EOS 模式的正确 测试数据。

    我想介绍  ScaledR measuredZ SOH 如何更改?  

    它`s Trend。然后我可以检查我的数据和 调试。

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可用于该参考设计的所有文档都是在线的。 遗憾的是、我们目前没有更多的文档可供分享。

    谢谢

    Onyx