This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:更改器件参数

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220, BQ27200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855250/bq27220-change-device-parameters

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27200

有一个日期为20176年4月的文档 SLUUBD4、演示了如何更新数据存储器。 我在步骤5和6中看到对3E &3F 的写入。 在哪里记录了发生的情况?

我还在 TI 论坛上找到了这一点

以下是更新参数的直接示例:

更新特定参数的一种简单方法是以下序列:

1.进入 CFG_UPDATE 模式
2.将地址和参数数据写入0x3E+(自动递增)
3、计算校验和:0xFF -(地址和数据之和)或0xFF
4、将校验和写入0x60、将总长度(地址+参数数据+校验和+长度)写入0x61
5.退出 CFG_UPDATE 模式

我要更新许多参数。 每次要修改每个寄存器时、我是否都需要执行此过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry

    您没有采用正确的方法来使用此电量监测计。

    您需要首先使用 bqStudio 配置监测计。 在使用测量仪表之前、您需要确定该测量仪表的硬编码化学成分 ID 是否合适。 你使用 gpchem 来实现它。

    配置监测计并运行学习周期后、您会创建一个黄金文件、您可以使用主机在监测计上进行编程。

    要对黄金文件进行编程、请参考以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    我已经按照 TI 的要求使用6测试方法运行测试、并得到了我的结果。 我可以使用工具刷写器件并准备好黄金映像。 我正在寻找一种方法来更改 PCB 上已有器件的参数、以便我可以测试并确认配置是否正确。 因此、我想在更改 OTP 之前更改 RAM 参数。

    此外、什么配置可与 bq27220 Linux 驱动程序兼容? 我看到的是 BQ27200、但不是 BQ27220

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry  

    应用手册的第3节 、我通过主机发送了地址、对参数进行了更改。

    没有专门针对 bq27220的器件、但希望您可以参考 bq27200的器件  

    谢谢

    Onyx