This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:ISO5852 IC 详细信息

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834477/iso5852s-iso5852-ic-details

器件型号:ISO5852S

ISO5852是否提供高输入阻抗。此信息在数据表中不可用。

还有输入电流要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manju、

    感谢您发帖。 如果您是 IN+和 IN-、IN+有一个50kOhm 下拉电阻器、而 IN-有一个50kOhm 上拉电阻器。

    IN+和 IN-的高电平和低电平输入泄漏电流在第7.9节中分别为100uA。

    此致、

    Audrey