This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773不能与 Raspberry PI 配合使用...?

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859100/bq24773-bq24773-not-working-with-raspberry-pi

器件型号:BQ24773

您好、TI、  
       我们使用 BQ24773设计适用于 Raspberry PI 的电池管理系统

使用、
5V/2A 输入适配器  
5Ah (3.7V)锂电池   

BQ24773使用 Raspberry PI 无法正常工作的独立电池电源。?
当系统在适配器上电时、配置、负载连接、连接电池、断开输入适配器时、其正常工作时间平均仅为13分钟、但不工作后、需要重复提及周期  
1.为什么系统只能处理13分钟的负载?
2.为什么系统在连接负载时不能仅使用电池供电... ?
3.当负载由电池供电时,需要配置系统,如何以及为什么...?

BQ24773不能使用 Raspberry PI 的独立适配器电源。
如果没有电池、为什么适配器电源(Raspberry PI 在没有 BMS 的情况下与同一适配器正常工作)可以独立处理 Raspberry PI 负载而不进行配置。?

BQ24773配置设置、

ChargeOption0 (0x134E)

ChargeOption1 (0x0211)

 ProchotOption0 (0x4B54)

ProchotOption1 (0x8120)

最大充电器电压(0x1070)

ChargeCurrent (0x0C00)

MinSystemVoltage (0x000E)

输入电流(0x0040)

ChargeOption2 (0x0080)

关键问题是,如果仅通过电池供电,BQ24773为什么只能处理13分钟的负载(Raspberry PI),如上所述...?



谢谢、此致、  
Rahul Surawase