This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:BQ25125 BAT 引脚和 TS 引脚双确认原理图

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832213/bq25125-bq25125-bat-pin-and-ts-pin-double-confirm-schematic

器件型号:BQ25125

尊敬的:

我们第一次使用 BQ25125、可以如下图所示再次确认原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 上至少缺少1uF 的电容器

    请查看以下帖子。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/826735

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raheem

    我们将在 BAT 上添加1uF 电容器并确认检查列表。

    其他问题、如果 BQ25125 PMID 引脚 与 VINLS 引脚连接、有任何问题吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与将 VINLS 连接到 PMID 无关。 您的 RCOLD 和 RHOT 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [问答]
    1. SW 引脚的电压值?
    2. RCOLD / RHOT 均值热电阻器工作范围?     
                              BQ2512X 原理图检查清单
     
    IN 引脚与 GND 之间的最小1uF 电容。 考虑电容器降额。 确保电容器的额定输入电压为两倍。
    >>更新。 添加 C221。
     
    将 PMID 引脚上的最小3uF 电容连接到 GND。 考虑电容器降额。 确保电容器的额定输入电压为两倍。
    >>更新。 添加了 C218 4.7u
     
    确保 USBGND 和 PGND 连接在一起。
    >>确定! 已选中。
     
    /CD 引脚通常连接到 MCU GPIO。 引脚由900kΩ Ω 电阻器从内部拉低。 /cd 由下表管理。
    /CD 状态   VIN 不存在      VIN 存在
    低    高阻态模式       充电被启用
    高   有效 BAT       充电被禁用
    >>如果不使用此引脚,可以悬空吗?
     
    SDA 通过电阻器上拉 VSYS
    >>已将高电阻器拉至靠近 MCU 侧的位置。
     
    SCL 通过电阻器上拉 VSYS
    >>已将高电阻器拉至靠近 MCU 侧的位置。
    将适当的电阻值连接到 ILIM 引脚。 电阻值应介于500Ω Ω 和4kΩ Ω 之间。
    >>确定! 已选中。
    LSCTRL 应根据所需的启动状态被拉高或拉低。 无论 LSCTRL 状态如何、都可以通过 I2C 禁用或启用 LDO。 如果通过 I2C 更新 LDO 电压、则需要先禁用 LDO、然后启用 LDO 以实现电压变化。
    >>确定! 已选中。
    将适当的电阻值连接到 ISET 引脚。 电阻值应介于665Ω Ω 和39.2kΩ Ω 之间。
    >>确定! 已选中。
    将适当的电阻器值连接到 IPRETERM 引脚。 电阻值应介于549Ω Ω 和15kΩ Ω 之间。
    >>确定! 已选中。
    /INT 是一个开漏状态输出、用于向充电状态和故障中断发出信号。 100kΩ 一个 LED、或者使用 k Ω 电阻器上拉至 VSYS (或外部 VIO)。
    >>确定! 已选中。
    /PG 是一个开漏状态输出、用于指示电源正常状态。 当 PGB_MR 被启用但在寄存器0x08h 中被启用时、/MR 可被电平转换至/PG。 100kΩ 一个 LED、或者使用 k Ω 电阻器上拉至 SYS (或者外部 VIO)。 可在未使用时保持悬空。
    >>确定! 已选中。
    /RESET 在输出中为开漏低电平有效。 使用100kΩ Ω 电阻器上拉至 VSYS (或外部 VIO)。
    >>确定! 已选中。
     
    /MR 是按钮输入、可用于重置器件或唤醒计时器计数。 该引脚在内部上拉、如果不需要功能、则可保持悬空。 请注意、如果未使用/MR、则通过 VIN 插入时退出运输模式的唯一方法。
    >>确定! 已选中。
    将2.2µH μ H 电感器连接到 SW。
    >>确定! 已选中。
    在 SYS 上连接最小为10µF μ F 的电容。 考虑电容器降额。 确保电容器的额定电压为 SYS 电压的两倍。
    >>确定! 已选中。
    将1µF Ω 的电阻器连接到 LS/LDO。 考虑电容器降额。 确保电容器的额定电压为 LS/LDO 电压的两倍。
    >>确定! 已选中。
    从 VINLS 到 GND 的连接电阻最小为1µF Ω。 考虑电容器降额。 确保电容器的额定电压为 SYS 电压的两倍。 VINLS 通常连接到 PMID。
    >>确定! 已选中。
    从 BAT 到 GND 连接最小为1µF Ω 的电阻。  考虑电容器降额。 确保电容器的额定电压为 BAT 电压的两倍。
    >>确定! 已选中。
    请遵循 TS 引脚上的数据表程序。 如果不使用 TS、则在没有 NTC 热敏电阻的情况下、将 TS 设置为关闭模式、RHI = 37kΩ Ω、RLO = 50kΩ Ω。 RHI 应上拉至 VIN。
    >>确定! 已选中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 是降压转换器的开关节点。 VSYS 是稳压输出、启动后应处于1.8V。

    是 RCOLD 和 RHOT 是您打算用于器件的热敏电阻工作范围。