This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 替代产品

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834448/ldo-replacement

主题中讨论的其他器件:TLV733P

大家好、

 我们是否有采用 UPD120N25T1B SO-62封装的引脚对引脚 LDO?

谢谢。

James

 e2e.ti.com/.../UPD120N25T1B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    此 SC-62封装实际上是 SOT-89标准封装。 遗憾的是、TI 目前没有采用此封装的2.5V 输出器件。 我们最近的器件是 TLV73325PDBVR。 这是一款非常相似的器件、尽管采用了更小的引线式封装:

    GPN UPD120N TLV733P
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.3. 0.3.
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 3. 1.4.
    输出电压(最大值)(V) 3.3. 3.3.
    输出电压(最小值)(V) 1.8 1
    使能 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 无电容、陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 40 28.
    噪声(uVrms) 120 120
    精度(%) 2. 1.4.
    VDO (典型值)(mV) 1000 122.
    Iq (典型值)(mA) 0.06. 0.034.
    封装类型 SOT-23、SOT-89 SOT-23、X2SON