This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:何时导入生成的 JS 文件?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831878/tps650861-when-will-the-generated-js-file-be-imported

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:IPG-UI

降级:

请就以下问题提供一些建议:

1.何时导入生成的 JS 文件?执行什么步骤?

2:在步骤5中、CTL1无需直接从开到关即可检测输出电源的时序和电压。

 buck1、2、6和 LDOA1能否直接使用外部5V 电压而不是内部 LDO5V 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    1.如果您使用的是 BOOSTXL 编程板、请按照 本文档中的步骤操作。 我认为、只要在 IPG-UI 中选择器件、.js 文件就会自动导入。  

    2.为了使您能够监控电源稳压器的计时和电压、您只需使用为每次测量分配的 CTL 引脚。 如果 CTL1未分配给您希望监视的对象、则无需使用它。

    3.是的,您可以对这些情况使用外部5V 输入。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne:

    第三期的基础、请。 向我们提供更多建议:

    哪一个是外部5V 输入?

    外部输入5V;

    2.由 PMIC 转换的 LDO5V

    3:外部输入5V 至引脚 V5ANA。

    BTW、外部5V 用于为引脚 DRV5V_2_A1和 DRV5V_1_6提供5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    如果您想为 BUCK1/2/6和 LDOA1使用外部5V 输入、我们建议将相同的外部5V 输入连接到 V5ANA 以及 DRV5V_2_A1和 DRV5V_1_6、如您之前所述。

    此致、

    Layne J