主题中讨论的其他器件:IPG-UI
降级:
请就以下问题提供一些建议:
1.何时导入生成的 JS 文件?执行什么步骤?
2:在步骤5中、CTL1无需直接从开到关即可检测输出电源的时序和电压。
buck1、2、6和 LDOA1能否直接使用外部5V 电压而不是内部 LDO5V 电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lian、
1.如果您使用的是 BOOSTXL 编程板、请按照 本文档中的步骤操作。 我认为、只要在 IPG-UI 中选择器件、.js 文件就会自动导入。
2.为了使您能够监控电源稳压器的计时和电压、您只需使用为每次测量分配的 CTL 引脚。 如果 CTL1未分配给您希望监视的对象、则无需使用它。
3.是的,您可以对这些情况使用外部5V 输入。
此致、
Layne J