This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:输出闪烁和频闪

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834233/tps92692-output-flickering-and-strobing

器件型号:TPS92692

我将"浮动降压"配置用于 LED 驱动器中的6V 2.8A 输出。  在 V (IN)= 7.6V 以上时、输出快速抖动并闪烁一个位。  我尝试了各种 Ccomp 值、其中一些会导致密集频带、还尝试了不同的 Rslope 值。  将 OV 引脚接地无效。   我要在离线模式下继续此操作、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将关闭此主题并离线向您发送有关此问题的电子邮件。

    谢谢 Tuan