This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20501:图9混淆

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ20501, TPS82084, TPSM82822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859183/lmz20501-figure-9-confusion

器件型号:LMZ20501
主题中讨论的其他器件: TPS82084TPSM82822

您好!

我正在查看 LMZ20501的新设计。数据表中的图9令人困惑。 输出电压看起来像是3.3V、但标题显示 Vout = 1.8V。 标题是否不正确或我对图表的解释不正确?

感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、该图适用于3.3V。

    您是否了解过 TPS82084或新型 TPSM82822/1?  它们更小、成本更低、外形更小、MSL 级别更好等等