This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:实现比 LM334支持的更高电流

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, LM4041-N, TL431, LM317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831724/lm334-achieving-higher-currents-than-the-lm334-supports

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件: LM4041-NTL431LM317

有人能否推荐一个可实现50mA 恒定电流(因此、理想情况下、最大输出电流更高、不会在最大负载下运行)的良好组件。

LM334的限值约为10mA、我在德州仪器上找不到更多支持更高电流的组件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    您是否在寻找电流源或电流阱?

    如果您正在寻找电流源、我们的最佳方法是使用 LM4041-N ADJ 和 FET 来生成电流源。

    我会使用 TL431和 FET 来生成电流阱。

    这两种解决方案都较大、但它们可以为您提供精密 LM334的高电流替代产品。

    -Marcoo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个电流源、因此我将查看 LM4041! 在网上、我还发现一个 LM317用作电流源、您会建议这样做吗? 这似乎是一个与您建议的概念类似的概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    LM317可用作电流源。 很好的发现、我们拥有如此庞大的产品系列、很难找到器件。

    这两种解决方案都起作用。 LM4041-N 可在整个温度范围内提供更精确的电流、但如果您不需要高精度、则 LM317可正常工作。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这就是为什么我使用这些论坛的原因,因为有经验的人可以更好地指导我:)我将了解 LM314的准确性,看看它是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请有人解释一下2N2905和2N3964的用途吗? 以及是否可以使用12V 电源而不是15V 电源?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请有人解释一下2N2905和2N3964的用途吗? 以及是否可以使用12V 电源而不是15V 电源?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    这些 PNP 采用飞镖靶配置以实现更高的电流增益。 LM4041-N 仅可提供高达12mA 的电流、因此这会限制流经2N2905的最大电流。 借助2N3964、可通过此附加级提高12mA 电流、从而实现更高的最大电流源。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的答复。 听起来很棒:)