This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:输入电压始终为0

Guru**** 2538240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858863/bq25703a-input-voltage-always-0

器件型号:BQ25703A

您好!

我们遇到输入电压始终为0的问题、

我们在论坛上发现了相关问题、链接如下。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/838981?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25703a%252525252520input%252525252520voltage

我们还在 连续更新模式下使用 ADC、它是否会导致内部 ADC 忙、因此无法正常设置输入电压?

那么、我们需要避免在插入 VBUS 时获取 ADC 值? 对吧?

可以使用一次性模式获取我们想要的 ADC 值、对吧?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      您的理解是正确的。 只要适配器插入、就没有连续的 ADC 读数、这应该是可以的。 在上拉 CHRG_OK 后、在适配器合格后、您仍然能够使用连续 ADC。