This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PoE 线路拓扑

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2372-4EVM-006, TPS23861, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858290/poe-line-topology

主题中讨论的其他器件:TPS2372TPS2372-4EVM-006TPS23861TPS23881

您好!

我正在开发 PoE 线路拓扑设备,我想知道您以前是否已经这样做过? 如果是,则可以共享原理图?

提前感谢您、

Matteo Baldi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、我认为"线路拓扑"是指菊花链(在后续负载的剩余功率上具有1个"负载"通道)?

    如果是、我们在这里确实有一些经验。

    您在寻找示例的终端设备是什么?  您似乎是来自大学的、因此我想知道您是否也与赞助公司合作开展了一个项目。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、您说的没错、我是指取消菊花链。 该项目旨在构建支持 Powerlink 通信的传感器网络、我需要插入 PoE 来限制电线数量。

    我在大学的研发组、这是一个外部公司的合同项目。

    更准确地说,我想知道我是否可以将48V 电压从芯片 PD 恢复到下一个器件的芯片 PSE,或者它是否会使检测和分类阶段变得混乱?

    如果这一点足够清楚的话,我希望你能尽快听到。

    此致、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Matteo。

    我们的 PoE 应用工程师 Darwin Fernandez 将在24小时内回复您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    是的、您可以看到、我看到的大多数直通设计都将使用 PD 的 VDD-RTN (48V)作为输出 PSE 的电源。 请注意、当您沿着菊花链向下移动时、此电压将下降。 因此、在特定数量的链内、PSE 是否能够在技术上符合标准;但是、如果您知道链将始终连接到这些特定 PD、 然后、根据您使用的 PD 控制器(大多数使用 BT PD、如 TPS2372、可最大限度地增加链的数量)和链上每根 CAT5e 电缆的长度、只要电压高于 PD 控制器的 UVLO、您就可以继续使用链。 对于 TPS2372、它是40V。

    如果您想评估解决 方案、我建议您使用 TPS2372-4EVM-006并将其与 TPS23861 (2类 PSE)或 TPS23881 (4类 PSE) EVM 配对、以便根据您的设计/测试要求在系统级测试链路。 谢谢!