This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A10:tps7a10输出电压不稳定

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858887/tps7a10-tps7a10-output-voltage-unstable

器件型号:TPS7A10

尊敬的团队:

客户使用 TPS7A10:输入电压3.3V、输出电压2.8V、负载电流30mA。 当输入电压为3.3V 时、输出电压无法达到2.8V、只有输入电压为3.55V、输出电压才能达到2.8V。 您能帮您分析一下吗? 客户添加两个电容器1、0、1uF、1、10uF 输入和4.7uF、0.1uF 输出。 偏置电压通过电阻上拉至 Vin。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    以使器件正确调节。 VBIAS 应大于=1.4V+VOUT。  

    我希望这能回答你的问题。

    此致、