This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:连接 BQ25703A

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ4050, BQ78350, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826864/bq4050-interfacing-with-bq25703a

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ78350BQ34110

您好!

BQ4050是 SMBus 器件。 它能否与使用 I2C 的 BQ25703A 充电器连接?

有一个使用这两个器件的开发板(无文档):

http://www.ti.com/lit/df/tidrzn1/tidrzn1.pdf

您还能推荐 BQ4050的 I2C 替代产品吗?

BR、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    SMBus 是 i2c 协议的子集。 从技术上讲、监测计应该能够与之通信。 为了实现兼容性、请阅读此文档、

    目前、我们没有 bq4050的直接替代产品、您可以尝试基于 SMBus 的 bq78350或基于 i2c 但非常不同的 bq34110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您提供本白皮书。

    TI 有一个评估板(tidrzn1)、它具有 BQ25703A (I2C)和 BQ4050 (SMBus)。 但是、在本论坛帖子中、不建议使用具有 I2C 的 BQ4050:
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/757507/2798580?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq4050%20i2c#2798580

    那么、现在使用两者是否安全?

    BR、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我想说的是、该器件是 SMBus 器件、其时序要求比超集协议 i2c 严格得多。 根据您的器件是否符合时序要求、此设计可能起作用。

    这就是为什么我附加了另一个文档、解释了哪些可以工作、哪些可能不能工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Batt!

    bq4050在 SMB 引脚上具有内部下拉电阻器。 使用 I2C 时、仍然需要外部上拉电阻器(3.3V 电源)、对吧?

    BR、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    没错。