This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:TIDA-01093 Q38 Vgs 过压风险检查

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859106/bq76930evm-tida-01093-q38-vgs-over-voltage-risk-check

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093

如 TIDA-01093 SCH、 20S BMS 演示中所示,请帮助 检查 DSG 或 CHG 模式,Q38或 Q39 Vgs 是否过压, 请进行解释。谢谢!

如果 MOS Q27、Q28 Q32、Q33全部导通、则 Q38 VGS 将增加至 VBAT+(短接 至 VBAT+)

当 CHG、如果 MOS Q26、Q29、Q30全部导通、 则 Q38 VGS 将增加到 VBAT+(短接 至 VBAT+)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    当 Q27、Q28、Q32和 Q33全部导通时、Q38的栅极电压不会增加到 VBAT+。 Q32的源极电压必须比 Q32的栅极电压(~12V)低几伏。 Q33上会有额外的压降。

    CHG FET Q39也是如此-栅极电压将远低于 VBAT+。 Q30的源电压将比 CHG_B 低几伏、并在 Q31上产生额外的压降。

    此致、

    Matt